Konfigurationsseite „Datenerfassung“
Die Konfigurationsseite
Datenprotokoll
ist für folgende Controller verfügbar:- Micro820L20E
- Micro850L50E
- Micro870L70E
Ein Datenprotokoll unterstützt bis zu 10 Datensätze und jeder Datensatz unterstützt bis zu 128 Variablen. Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Datenprotokoll
für folgende Aktionen:- Hinzufügen von Datensätzen in der Controller-Konfiguration.
- Entfernen von Datensätzen aus der Controller-Konfiguration
- Importieren oder Exportieren von Datensätzen aus einer M8A-Datei
- Öffnen der Variablenauswahl, um Variablen zu einem Datensatz hinzuzufügen
- Verschieben von Variablen eines Datensatzes in der Variablenliste nach oben und unten
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Datensatzliste | Listet die Datensätze im Projekt auf. Die Namen der Datensätze sind schreibgeschützt. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen DEST<x> , um den Datensatz zum Projekt hinzuzufügen oder aus dem Projekt zu löschen. |
Importieren | Öffnet Datenprotokoll importieren , um Datensätze aus einer M8A-Datei zu importieren. Importieren ist verfügbar, wenn der Controller offline ist. |
Exportieren | Öffnet Datenprotokoll exportieren , um Datensätze in eine M8A-Datei zu exportieren. Exportieren ist verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:
|
Datenprotokolldetails | Gibt die folgenden Informationen zum Datensatz an:
Das Dialogfeld können Sie öffnen, indem Sie neben einem ausgewählten Datensatz auf klicken. |
Datenprotokolle verwalten | Öffnet den <controller-name>: Datenprotokoll verwalten , um die folgenden Aktionen durchzuführen:
|
Rückmeldung geben
klicken.