Controller zum Projekt hinzufügen
Verwenden Sie
Gerät hinzufügen
, um einen Controller zu einem FactoryTalk Design Workbench
-Projekt hinzuzufügen. FactoryTalk Design Workbench
unterstützt einen Controller für jedes Projekt.Nachdem Sie unter
Gerät hinzufügen
einen Controller ausgewählt haben, werden im Bereich Auswahl
die folgenden Controllerinformationen angezeigt:Weitere Informationen zu Geräten finden Sie unter Controller-Katalog.
Voraussetzungen
- Erstellen eines Projekts ohne Hinzufügen eines Controllers.
So fügen Sie ein Gerät zu einem Projekt hinzu
- Öffnen SieGerät hinzufügen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle und wählen Sie dannNeues Gerätaus.
- Wählen Sie imProjekt-Organizerdie SchaltflächeNeues Gerätaus.
- Doppelklicken Sie unterGerät hinzufügenauf das Gerät, das Sie hinzufügen möchten, oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen neben dem Controller.
- Geben Sie unterAuswahlden Namen des Controllers ein, wählen Sie die Controller-Version aus, zeigen Sie die Informationen zum Lebenszyklus des Controllers an und klicken Sie aufHinzufügen.Nach dem Hinzufügen eines Controllers wird empfohlen, den Controller mit einem Kennwort zu sichern. Notieren Sie sich das Kennwort unbedingt und bewahren Sie es sicher auf, da es bei Verlust nicht wiederhergestellt werden kann.
Rückmeldung geben