Controller durch ein Kennwort sichern
Um nicht autorisierten Zugriff auf die Konfiguration und Programmierung in einem Controller zu verhindern, wird empfohlen, den Controller mit einem Kennwort zu sichern.
Wenn ein Controller mit einem Kennwort konfiguriert ist, müssen Benutzer für folgende Aufgaben das Kennwort eingeben:
WICHTIG:
Wenn das vorhandene Kennwort vergessen wird oder verloren geht, kann es weder wiederhergestellt, geändert noch gelöscht werden. Wenn während der Kennwortkonfiguration ein Controller-Fehler auftritt, starten Sie den Controller neu und konfigurieren Sie das Kennwort neu.
Voraussetzungen
- Der Controller befindet sich imRemote-Programm-Modus.
So sichern Sie einen Controller durch ein Kennwort
- Öffnen SieKennwort ändern für <controller-name>, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Wählen Sie unterVerbindungdie OptionSichernund klicken Sie aufKennwort einrichten.
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie anschließend aus.
- Wählen Sie imProjekt-Organizerden Controller aus und wählen Sie dann in der Menüleiste aus.
- Geben Sie unterKennwort ändern für <project-name>ein Kennwort ein. Kennwörter müssen zwischen 8 und 64 Zeichen lang sein und können Buchstaben, Zahlen, Leerzeichen und beliebige Tastatursymbole enthalten.
- Geben Sie unterBestätigungdas genaue Kennwort erneut ein.
- (Optional) Um das Kennwort anzuzeigen, wählen Sie
aus. - Wählen SieOKaus.
Rückmeldung geben