Mit einem kennwortgeschützten Controller verbinden
Bevor Sie eine Verbindung zu einem Controller herstellen, der durch ein Kennwort geschützt ist, muss das Kennwort bereitgestellt werden.
Mit
Micro800
-Controllern können Sie jeweils nur ein Konfigurationstool verbinden. Sie können keine Verbindung zum Controller herstellen, wenn:- Der Controller von einem anderen Benutzer gesperrt wurde.
- Der Typ des ausgewählten Controllers nicht mit dem im geöffneten Projekt definierten Typ übereinstimmt.
So verbinden Sie sich mit einem kennwortgeschützten Controller
- Wählen Sie aus der Menüleiste
aus, um das Online-Zentrumzu öffnen. - Führen Sie imOnline-Zentrumwahlweise eine der folgenden Aktionen aus:
- Geben Sie in der SpaltePfadden Verbindungspfad für den Controller ein.
- Klicken Sie auf
, um Gerät auswählenzu öffnen, suchen Sie den Controller, wählen Sie ihn aus und wählen Sie anschließendOKaus.
- Verbinden Sie sich mit dem Controller über eine der folgenden Aktionen:
- Aktivieren Sie im BereichVerbindungden Umschalter neben demMicro800-Controller.
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie dannVerbindenaus.
- Geben Sie in das DialogfeldKennwort eingebendas Controller-Kennwort ein und klicken Sie aufOK.WICHTIG:Der Controller wird nach insgesamt 11 oder mehr erfolglosen Eingaben des Kennworts (unabhängig davon, ob diese aufeinander folgende oder über einen längeren Zeitraum verteilt) in den Status "Gesperrt" versetzt. Im gesperrten Zustand gelten die folgenden Bedingungen:
- Ein weiterer Versuch mit dem richtigen Passwort gelingt erst nach 300 Sekunden (Sperrdauer).
- Wenn Sie keine weiteren Versuche unternehmen, setzt der Controller die Anzahl der fehlgeschlagenen Anmeldungen automatisch zurück und beendet den Status „Gesperrt“ nach einem Tag (Dauer der automatischen Entsperrung).
Rückmeldung geben