Informationen zum Produktlebenszyklus
Rockwell Automation
unterstützt die Nachverfolgung langer Produktlebenszyklen und hilft bei der Innovation und Weiterentwicklung durch die Identifizierung aktueller Lebenszyklusphasen und durch das Management von Übergängen zu modernen Technologien.FactoryTalk Design Workbench
zeigt den Produktlebenszyklus-Status von Micro800
-Controllern im Bereich Auswahl
des Dialogfelds Gerät hinzufügen
an. Der Lebenszyklusstatus empfiehlt außerdem Ersatzprodukte, wenn das ausgewählte Gerät den Status Eingestellt
aufweist.Bei der Installation aktualisiert
FactoryTalk Design Workbench
die Informationen zum Produktlebenszyklus, wenn die letzte Aktualisierung mehr als 90 Tage zurückliegt. Alternativ kann das Gerät manuell aktualisiert werden.Die neuesten Informationen zum Produktlebenszyklus finden Sie auf der Seite zum Status des Produktlebenszyklus.
Lebenszyklusstatus | Beschreibung |
|---|---|
Aktiv | Aktuelles Angebot in einer Produktkategorie. |
Ausgereift | Produkt wird vollständig unterstützt, aber ein neueres Produkt oder eine neuere Produktfamilie ist verfügbar. Eine Migration kann von Vorteil sein. |
Eingestellt | Auslaufdatum wurde angekündigt. Führen Sie Migrationen durch, und nutzen Sie die letzte Chance zum Kauf. Produkt ist im Allgemeinen bis zum Auslaufdatum bestellbar. Es kann passieren, dass bestimmte Artikel vor dem Datum Abgekündigt nicht verfügbar sind. |
Abgekündigt | Neues Produkt verfügbar. Produkt wird nicht mehr hergestellt oder beschaffen. In bestimmten Regionen sind möglicherweise begrenzte Auslaufprodukte verfügbar. Reparatur- oder Austauschdienste sind möglicherweise verfügbar. |
Rückmeldung geben