Projekt erstellen

Verwenden Sie die Seite
Willkommen
oder das Menü
Datei
, um ein Projekt zu erstellen. Bei der Projekterstellung wird eine Verzeichnisstruktur erstellt und das Projekt im Dokumentenordner gespeichert.
Es gelten folgende Namenskonventionen für Projekte:
  • Der Projektname darf bis zu 40 Zeichen enthalten.
  • Der Projektname enthält nur alphanumerische Zeichen und Unterstriche.
  • Der Projektname darf weder mit einem Unterstrich enden noch aufeinanderfolgende Unterstriche enthalten.
  • Der Projektname darf keine für Windows oder DOS reservierten Wörter wie „nul“, „aux“, „con“, „com1“ und „lpt1“ sein.
Voraussetzungen
  • Schließen Sie alle geöffneten Projekte.
So erstellen Sie ein Projekt
  1. Öffnen Sie
    Neues Projekt
    , indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
    • Wählen Sie auf der Seite
      Willkommen
      die Option
      Neues Projekt
      aus.
    • Wählen Sie in der Menüleiste
      Datei
      Neues Projekt
      aus.
  2. Geben Sie unter
    Neues Projekt
    den Projektnamen ein und wählen Sie dann
    Erstellen
    aus.
    TIPP: Da die Option
    Gerät bei Erstellung hinzufügen
    standardmäßig ausgewählt ist, wird
    Gerät hinzufügen
    nach der Projekterstellung geöffnet. Wenn Sie beim Erstellen des Projekts kein Gerät hinzufügen möchten, deaktivieren Sie die Option
    Gerät bei Erstellung hinzufügen
    .
  3. (Optional) Ein Gerät zum Projekt hinzufügen:
    1. Wählen Sie unter
      Gerät hinzufügen
      einen Controller aus.
    2. (Optional) Geben Sie unter
      Auswahl
      den Gerätenamen ein, wählen Sie die Geräteversion aus, zeigen Sie die Informationen zum Produktlebenszyklus des Geräts an und wählen Sie dann
      Hinzufügen
      aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal