Hinzufügen von Variablen zu einem Rezept

Rezeptdateien speichern benutzerdefinierte Listen mit Daten, die mit einem Rezept verknüpft sind. Beachten Sie die folgenden Anforderungen, wenn Sie Variablen zu einem Rezept hinzufügen:
  • Rezeptvariablen können aus einfachen Datentypen bestehen.
  • Rezeptvariablen können Array-Elemente mit einfachen Datentypen und mit bis zu drei Dimensionen enthalten.
  • Rezeptvariablen müssen Lese-/Schreibzugriff haben.
  • Ein Rezept unterstützt bis zu vier Zeichenfolgenvariablen.
  • Eine Zeichenfolgenkettenvariable darf bis zu 252 Zeichen enthalten.
Voraussetzungen
  • Das Projekt ist offline.
So fügen Sie Variablen zu einem Rezept hinzu
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der
    Controller
    -Baumstruktur
    Rezept
    aus.
  3. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite
    Rezept
    in der Liste
    Rezept
    das Rezept aus, dem Sie die Variablen hinzufügen möchten.
  4. Doppelklicken Sie auf
    Variable auswählen
    oder wählen Sie Schaltfläche Durchsuchen aus, um die Variablenauswahl zu öffnen.
  5. Wählen Sie in der Variablenauswahl die Variable und anschließend
    Auswählen
    aus.
    TIPP: Um die Reihenfolge der hinzugefügten Rezeptvariablen zu ändern, ziehen Sie die Zeilenüberschriften der Variablen an die gewünschte Stelle.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal