Rezept-Übersicht
Micro820
L20E-Controller unterstützen die Verwendung von Rezepten, um benutzerdefinierte Listen von zugehörigen Rezeptdaten zu speichern. Jedes Rezept unterstützt bis zu 10 Rezeptsätze. Jeder Rezeptsatz unterstützt wiederum bis zu 50 Varianten. Die Varianten eines Rezepts werden in separaten Dateien unter eindeutigen Namen gespeichert.Ein Rezept unterstützt bis zu 128 Variablen, mit maximal 4 Datenzeichenfolgen-Variablen. Eine Zeichenfolgenkettenvariable darf bis zu 252 Zeichen enthalten.
Der Rezeptvorgang zur Laufzeit wird mithilfe der RCP-Funktionsblockinstanzen ausgeführt. RCP liest Rezeptdateien von einer SD-Speicherkarte oder schreibt Rezeptdateien auf eine SD-Speicherkarte. Mit einem Kartenlesegerät können Sie die aufgezeichneten Rezeptdateien auf der SD-Speicherkarte abrufen bzw. löschen. Verwenden Sie alternativ
FactoryTalk Design Workbench
, um Rezeptdateien hochzuladen, herunterzuladen und zu löschen.Weitere Informationen zu Rezept-Sets und Micro SD-Speicherkarten finden Sie im Benutzerhandbuch für programmierbare Controller Micro820 – 2080-UM005_-EN-E (Veröffentlichung 2080-UM005).
Rückmeldung geben