Hinzufügen von Rezeptdetails
Rezeptdetails sind optionale Konfigurationen für ein Rezept. Verwenden Sie
Rezeptdetails
, um die folgenden Aktionen durchzuführen:- Ändern Sie das Zeichen, das die verschiedenen Rezeptfelder unterscheidet. Das Standardtrennzeichen ist das Komma.
- Hinzufügen von Variablen zu einem Rezept. Es werden bis zu 100 Zeichen unterstützt.
Voraussetzungen
- Das Projekt ist offline.
So fügen Sie Rezeptdetails hinzu
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-BaumstrukturRezeptaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteRezeptaus der ListeRezeptedas hinzugefügte Rezept aus und wählen Sie dann
aus. - Wählen Sie inRezeptdetailsein Trennzeichen aus und geben Sie die Beschreibung nach Bedarf ein.
- Wählen SieOKaus.
Rückmeldung geben