Hochladen von Rezepten
Verwenden Sie
<controller-name>: Rezepte verwalten
, um Rezepte vom Controller auf das lokale Laufwerk hochzuladen. Laden Sie die Rezepte auf das lokale Laufwerk hoch, um für den Fall eines unerwarteten Datenverlusts Sicherungen zu speichern oder Speicherplatz auf der Speicherkarte freizugeben. Das Upload-Verhalten gilt nur für Rezepte. Die Header-Datei wird basierend auf der Rezeptkonfiguration neu generiert.Micro820
L20E-Controller unterstützen bis zu 10 Rezepte. Jedes Rezept wiederum enthält bis zu 50 Varianten des Rezepts, die in separaten Dateien mit eindeutigen Namen gespeichert sind.Standardmäßig werden Rezeptdateien in den Ordner „Downloads“ hochgeladen. Wenn die Rezeptdatei im Ziel vorhanden ist, wird die vorhandene durch die hochgeladene Datei überschrieben.
Voraussetzungen
- Der Controller ist online.
So laden Sie Rezepte hoch
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-BaumstrukturRezeptaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteRezeptdie OptionRezepte verwalten.
- Unter<controller-name>: Rezepte verwaltenwählen Sie
aus. - Wählen Sie unterRezepte von Speicherkarte hochladendie Rezeptdateien, die Sie hochladen möchten, und dannHochladenaus.
Rückmeldung geben