Rezept-Konfigurationsseite
Die Konfigurationsseite
Rezept
ist für folgende Controller verfügbar:- Micro820L20E
- Micro850L50E
- Micro870L70E
Es werden bis zu 10 Rezepte unterstützt, wobei jedes Rezept bis zu 50 Versionen und 128 Variablen hat. Wenn ein Rezept mehr als 128 Variablen enthält, treten Probleme bei der Erstellung auf.
Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Rezept
, um folgende Maßnahmen durchzuführen:- Hinzufügen von Rezepten zur Rezeptliste oder Löschen von Rezepten aus der Rezeptliste
- Importieren von Rezepten aus oder Exportieren von Rezepten in eine M8A-Datei
- Öffnen der Variablenauswahl, um Variablen zu einem Rezept hinzuzufügen
- Verschieben von Variablen eines Rezepts in der Variablenliste nach oben und unten
- Löschen von Rezepten aus einem Controller
Einstellung | Beschreibung |
|---|---|
Rezeptliste | Listet die Rezepte im Projekt auf. Aktivieren bzw. deaktivieren Sie das Kontrollkästchen RCP<x> , um das Rezept zur Rezeptliste hinzuzufügen oder aus der Rezeptliste zu entfernen. |
Importieren | Öffnet Datenprotokoll importieren zum Importieren von Rezepten aus einer M8A-Datei auf dem Computer.Importieren ist verfügbar, wenn der Controller offline ist. |
Exportieren | Exportiert Rezepte in eine M8A-Datei auf dem Controller. Exportieren ist verfügbar, wenn die folgenden Bedingungen zutreffen:
|
Rezepte verwalten | Führt die folgenden Aktionen für die Rezepte aus:
|
Rezeptdetails | Gibt die folgenden Informationen zum Rezept an.
Das Dialogfeld können Sie öffnen, indem Sie neben einem ausgewählten Rezept auf klicken. |
Rückmeldung geben
klicken.