Rezeptdateien aus dem Controller löschen
Löschen Sie Rezeptdateien von der Speicherkarte, wenn die Rezepte nicht mehr Teil des aktuellen Controller-Projekts sind.
Voraussetzungen
- Das Projekt ist online.
- Mindestens ein Rezept wird hinzugefügt.
So löschen Sie einen Rezeptsatz aus dem Controller
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
- Wählen Sie in derController-BaumstrukturRezeptaus.
- Wählen Sie auf der KonfigurationsseiteRezeptdie OptionRezepte verwalten.
- Unter<controller-name>: Rezepte verwaltenwählen Sie
aus. - Wählen Sie unterRezepte von Speicherkarte löschendie Rezeptdateien, die Sie löschen möchten, und dannLöschenaus.
Rückmeldung geben