Rezepte exportieren

Verwenden Sie die Konfigurationsseite
Rezept
, um Rezepte in Ihren Computer zu exportieren. Standardmäßig werden Rezepte als M8A-Datei in den in den Ordner „Downloads“ exportiert. Wenn eine Datei mit demselben Namen vorhanden ist, wird eine Nummer an die exportierte Datei angehängt.
Voraussetzungen
  • Mindestens ein Rezept wird hinzugefügt.
So exportieren Sie Rezepte
  1. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf den Controller, um den Anwendungs-Arbeitsbereich des Controllers zu öffnen.
  2. Wählen Sie in der
    Controller
    -Baumstruktur
    Rezept
    aus.
  3. Wählen Sie auf der Konfigurationsseite
    Rezept
    auf
    Exportieren
    .
  4. (Optional) Wählen Sie in
    Rezeptkonfigurationen exportieren
    den Exportpfad aus und geben Sie den Dateinamen nach Bedarf ein.
  5. Wählen Sie
    Speichern
    .
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal