Automatische Verweisaktualisierung für lokale Variablen

Mit dem Umbenennen einer lokalen Variable im
Micro800
-Programm werden die Verweise auf die lokale Variable automatisch mit dem neuen Namen aktualisiert. Der neue Variablenname muss innerhalb des
Micro800
-Programms eindeutig sein.
Automatische Namensänderungen spiegeln sich wider in Verweisen auf lokale Variablen in:
  • Kontaktplan-Programmorganisationseinheiten (POEs)
  • Funktionsblockdiagramm-POEs
  • POEs für strukturierten Text
  • Benutzerdefinierte Funktionsblöcke (BDFB) in POEs
  • Benutzerdefinierte Funktionen (BDF) in POEs
  • Controller-Konfigurationen
    • Modbus-Mapping (
      Micro820
      L20E-,
      Micro850
      L50E- und
      Micro870
      L70E-Controller)
    • MicroLogix-Mapping (
      Micro850
      L50E-Controller und
      Micro870
      L70E-Controller)
    • DNP3-Mapping (2080-L70E-24QBBN- oder 2080-L70E-24QWBN-Controller)
    • Datenprotokoll (
      Micro820
      L20E-Controller)
    • Rezept (
      Micro820
      L20E-Controller)
Nach dem Umbenennen einer lokalen Variable:
  • Verweise auf die Variable werden mit dem neuen Namen aktualisiert.
  • Wenn die lokale Variable in einem kennwortgeschützten POE, BDFB oder BDF verwendet wird, das nicht bereits geöffnet war, wird eine Nachricht über den Passwortschutz angezeigt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal