Hinzufügen von Kontakten zum ersten Strompfad

Verwenden Sie die Schritte, um Kontaktelemente für einen Kontaktplan (KOP) zum ersten Strompfad hinzuzufügen und den Kontakten dann Variablen zuzuweisen. Nach Abschluss der Schritte wird Strompfad 0 des Programms wie folgt funktionieren:
Wenn die roten Ampeln für Nord-Süd und die grünen Ampeln für Ost-West eingeschaltet sind und ein Auto für die Dauer von mindestens fünf Sekunden den Nord- oder den Südsensor auslöst, dann wechseln die Ampeln für Ost-West von Grün zu Gelb.
So fügen Sie Kontakte zum ersten Strompfad hinzu
  1. Doppelklicken Sie in
    Projekt-Organizer
    auf
    Traffic_Controller_FB
    , um den Sprach-Editor zu öffnen.
  2. Erstellen Sie ein XIC-Element für die rote Ampel in Nord-Süd-Richtung.
    1. Suchen Sie unter
      Toolbox
      die Option
      XIC
      und ziehen Sie sie auf den ersten Strompfad.
    2. Wählen Sie in der Variablenauswahl
      NS_RED_LIGHTS
      und anschließend
      Auswählen
      aus.
  3. Wiederholen Sie Schritt 2, um einen XIC für
    EW_GREEN_LIGHTS
    zu erstellen.
  4. Erstellen Sie das XIC-Element für den Autosensor Nord.
    Es müssen zwei XIC-Elemente für den Autosensor Nord und den Autosensor Süd erstellt werden. Die beiden XIC-Elemente werden parallel erstellt, da es entweder einen Autosensor Nord oder einen Autosensor Süd gibt.
    1. Ziehen Sie aus
      Toolbox
      die Schaltfläche Schaltfläche „Verzweigung“ an das Ende des ersten Strompfads.
    2. Suchen Sie in
      Toolbox
      die Option
      XIC
      und ziehen Sie sie an die obere Verzweigung.
    3. Wählen Sie in der Variablenauswahl
      N_CAR_SENSOR
      und anschließend
      Auswählen
      aus.
  5. Erstellen Sie einen XIC für den Autosensor Süd.
    1. Suchen Sie unter
      Toolbox
      die Option
      XIC
      und ziehen Sie sie in die untere Verzweigung.
    2. Wählen Sie in der Variablenauswahl
      S_CAR_SENSOR
      und anschließend
      Auswählen
      aus.
  6. Speichern Sie das Projekt über eine der folgenden Aktionen:
    • Wählen Sie in der Menüleiste Schaltfläche „Speichern“.
    • Wählen Sie im Menü
      Datei
      die Option
      Speichern
      .
Der Strompfad ähnelt der folgenden Abbildung:
Schrittergebnis
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal