Hinzufügen eines zweiten Strompfads
Verwenden Sie die folgenden Schritte, um einen zweiten Strompfad hinzuzufügen, der Folgendes umfasst:
- Zeitliche Steuerung der Einschaltverzögerung.
- Verzweigungen mit Spulen und zugewiesenen Variablen.
Nachdem die Elemente des Kontaktplans (KOP) gemäß der in dieser Aufgabe beschriebenen Vorgehensweise hinzugefügt und konfiguriert wurden, funktioniert Strompfad 1 (der zweite Strompfad) des Programms wie folgt:
Wenn die gelben Ampeln für Ost-West mindestens zwei Sekunden lang eingeschaltet sind, wechseln die Ampeln für Ost-West von Gelb zu Rot und die Ampeln für Nord-Süd von Rot zu Grün.
So fügen Sie einen zweiten Strompfad hinzu
- Ziehen Sie
aus Toolboxunter den ersten Strompfad. - Wenn die gelben Ampeln für Ost-West mindestens zwei Sekunden lang eingeschaltet sind, wechseln die Ampeln für Ost-West von Gelb zu Rot und die Ampeln für Nord-Süd von Rot zu Grün.
- Fügen Sie am Anfang von Strompfad 1 einen XIC hinzu und weisen Sie dem XIC die VariableEW_YELLOW_LIGHTSzu.
- Fügen Sie auf der rechten Seite des XICEW_YELLOW_LIGHTSeinen TON-Wert hinzu und weisen Sie dem TON die VariableTON_2zu.
- Geben Sie im Feld nebenPTT#5sals Zeitkonstante von 5 Sekunden ein, und drücken Sie dann dieEingabetaste.
- Verwenden Sie ähnliche Schritte, um die folgenden KOP-Elemente zu Strompfad 1 hinzuzufügen:KOP-Elemente auf Strompfad 1KOP-ElementPositionVariableDrei VerzweigungenRechts vom BlockN/VOTUErste (obere) VerzweigungEW_YELLOW_LIGHTSOTLZweite VerzweigungEW_RED_LIGHTSOTUDritte VerzweigungNS_RED_LIGHTSOTLVierte (untere) VerzweigungNS_GREEN_LIGHTSDer zweite Strompfad ähnelt der folgenden Abbildung:

- Speichern Sie das Projekt über eine der folgenden Aktionen:
- Wählen Sie in der Menüleiste
. - Wählen Sie im MenüDateidie OptionSpeichern.
Rückmeldung geben