Strompfad-Kommentare hinzufügen
Kommentare sind für jeden Strompfad im KOP-Sprach-Editor optional.
Kommentare werden
- über dem Strompfad eingegeben.
- in frei formatiertem Textformat gespeichert
- im Controller gespeichert.
So fügen Sie Strompfad-Kommentare hinzu
- Klicken Sie im KOP-Sprach-Editor mit der rechten Maustaste auf einen Strompfad und wählen Sie dannStrompfadkommentar hinzufügenaus.
- Geben Sie unterStrompfad-Kommentardie Kommentare ein.
- Wählen SieAkzeptierenaus.TIPP: Klicken Sie zum Bearbeiten oder Löschen des Strompfadkommentars mit der rechten Maustaste auf den Strompfad und wählen Sie anschließendStrompfadkommentar bearbeitenoderStrompfadkommentar löschenaus.
Rückmeldung geben