Testen des aktiven Programms

Verwenden Sie die Schritte, um das Kontaktplan-Programm Traffic_Light_Control zu testen, und überprüfen Sie, ob das Programm ordnungsgemäß ausgeführt wird.
Verwenden Sie das aktive Programm Traffic_Light_Control für folgende Aufgaben:
  • Überwachen Sie das Programm, das auf dem
    Micro870
    L70E-Controller ausgeführt wird.
  • Erzwingen von Eingängen.
  • Überwachen von Ausgängen.
In den vorherigen Schritten haben Sie das Projekt „Ampel“ auf den
Micro870
L70E-Controller heruntergeladen und den Controller in den Modus
Betrieb
versetzt.
So testen Sie das aktive Programm
  1. Stellen Sie sicher, dass der Controller sich im Modus
    Remote-Betrieb
    befindet.
  2. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf
    Traffic_Light_Control
    , um das Programm zu öffnen.
  3. Doppelklicken Sie im
    Projekt-Organizer
    auf
    Globale Variablen
    , um das Raster mit globalen Variablen zu öffnen.
  4. Führen Sie im Raster „Globale Variablen“ eine der folgenden Aktionen aus:
    1. Aktivieren Sie in der Spalte
      Erzwingen
      das Kontrollkästchen
      Erzwingen
      für _IO_EM_DI_0.
    2. Aktivieren Sie in der Spalte
      Wert
      das Kontrollkästchen
      Erzwingen
      für _IO_EM_DI_0.
    Auf dem
    Micro870
    L70E-Controller ändern die Ausgangs-LEDs ihren Zustand. Im Kontaktplan-Editor ändert sich der Ausgabenstatus in den Spalten
    Wert
    und
    Physischer Wert
    .
  5. Um die Variable nicht mehr zu erzwingen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Wert
    .
    Damit das Programm oder externe Quellen den Wert ändern können, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen
    Erzwingen
    .
    Sollten Fehler auftreten, aktualisieren Sie das Programm Traffic_Light_Control und laden Sie es dann auf den
    Micro870
    L70E-Controller herunter.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal