Herunterladen des Projekts in den Controller

Verwenden Sie die Schritte, um das Projekt „Ampel“ in den
Micro870
L70E-Controller herunterzuladen, versetzen Sie den Controller in den Modus
Remote-Betrieb
und überprüfen Sie, ob der Controller ausgeführt wird.
So laden Sie das Projekt in den Controller herunter
  1. Überprüfen Sie, ob der Schlüsselschalter des
    Micro870
    L70E-Controllers in der Mittelstellung (im Modus
    Remote-Programm
    ) steht.
  2. (Optional) Erstellen Sie das Projekt über eine der folgenden Aktionen:
    • Wählen Sie in der Menüleiste die Option
      Gerät
      Erstellen
      aus.
    • Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie
      Erstellen
      aus.
  3. Überprüfen Sie im Fenster
    Ausgang
    , ob die Erstellung erfolgreich abgeschlossen wurde. Beheben Sie alle Fehler im Programm, bevor Sie es herunterladen.
  4. Laden Sie das Projekt über eine der folgenden Aktionen herunter:
    • Wählen Sie in der Menüleiste Schaltfläche open-online-center aus. Aktivieren Sie im
      Online-Zentrum
      das Kontrollkästchen neben dem Controller und wählen Sie dann
      Herunterladen
      aus.
    • Klicken Sie im
      Projekt-Organizer
      mit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen Sie dann
      Herunterladen
      aus.
  5. Überprüfen Sie mit den folgenden Schritten, ob das Projekt „Ampel“ im Controller ausgeführt wird:
    • Überprüfen Sie, ob die Betriebsleuchte am Controller grün (ohne rote Lichter) leuchtet.
    • Öffnen Sie den Fensterbereich
      Verbindung
      . Überprüfen Sie dann, ob der
      Controller-Modus
      auf
      Betrieb
      oder
      Remote-Betrieb
      steht.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal