Hinzufügen von weiteren Strompfaden und Bearbeiten von Variablenzuweisungen
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Strompfad 2 und 3 hinzuzufügen, indem Sie Strompfad 0 und Strompfad 1 kopieren, die Variablenzuweisungen bearbeiten und dann den BDFB Traffic_Light erstellen.
Ein Fehlersymbol
neben einem Variablennamen gibt Folgendes an:
- Es muss ein Variablenname zugewiesen werden.
- Es muss ein konstanter Wert eingegeben werden.
- Es liegen nicht übereinstimmende Datentypen vor.
Voraussetzungen
So fügen Sie weitere Strompfade hinzu und bearbeiten Variablenzuweisungen
- Duplizieren Sie Strompfad 0 und Strompfad 1, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Wählen Sie den ersten Strompfad aus.
- Wählen Sie den zweiten Strompfad aus, während Sie dieStrg-Taste drücken.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen beliebigen Strompfad und wählen Sie dannKopierenaus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf Strompfad 1 und wählen Sie dannEinfügenaus.
Die Tastenkombination kann auch zum Kopieren und Einfügen von Strompfaden verwendet werden. - Weisen Sie in Strompfad 2 die VariableTON_3dem TON zu.
- Weisen Sie in Strompfad 3 die VariableTON_4dem TON zu.
- Führen Sie in Strompfad 2 und Strompfad 3 Folgendes aus:
- Ändern Sie jede EW-Variable in die NS-Variable.
- Ändern Sie jede NS-Variable in die EW-Variable.
- (Optional) Geben Sie Kommentare für die Strompfade ein.
- Überprüfen Sie, ob Strompfad 2 und Strompfad 3 wie im folgenden Beispiel aussehen:

- Fügen Sie Strompfad 4 am Ende hinzu.Die Logik ist:Wenn das Programm zum ersten Mal auf den Controller heruntergeladen und ausgeführt wird, ist keine der Ampeln anfangs eingeschaltet. Dieser letzte Strompfad prüft diese Bedingung (alle Ampeln ausgeschaltet) und schaltet die rote Ampel für Nord-Süd und die grüne Ampel für Ost-West ein.
- (Optional) Doppelklicken Sie auf Strompfad 4, wählen SieStrompfad-Kommentar hinzufügenaus, und geben Sie dann Folgendes ein:To initialize the program after the initial download, if all the lights are turned off, turn on the North-South red lights and the East-West green lights.
- Fügen Sie die folgenden Kontaktplanelemente in der aufgelisteten Reihenfolge von links nach rechts zu Strompfad 4 hinzu. Fügen Sie die Umkehrkontaktelemente überToolboxgemäß der folgenden Tabelle hinzu:Kontaktplandiagrammelemente in Strompfad 4KOP-ElementPositionNameXIO1 (am weitesten links)NS_RED_LIGHTSXIO2NS_YELLOW_LIGHTSXIO3NS_GREEN_LIGHTSXIO4EW_RED_LIGHTSXIO5EW_YELLOW_LIGHTSXIO6 (am weitesten rechts)EW_GREEN_LIGHTS
- Fügen Sie zwei OTOs parallel hinzu, um die Variablen NS_RED_LIGHTS und EW_GREEN_LIGHTS zu aktivieren.Das gesamte benutzerdefinierte Funktionsblockprogramm sieht ähnlich wie in der folgenden Abbildung aus:

- Erstellen Sie ein Projekt über eine der folgenden Aktionen:
- Wählen Sie in der Menüleiste die Option aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Controller und wählen SieErstellenaus.
- Zeigen Sie unterAusgangdas Erstellungsergebnis an.
- (Optional) Beheben Sie alle Fehler und erstellen Sie das Projekt dann erneut.
- Speichern Sie das Projekt über eine der folgenden Aktionen:
- Wählen Sie in der Menüleiste
. - Wählen Sie im MenüDateidie OptionSpeichern.
Rückmeldung geben