Hinzufügen eines Plug-in-Moduls
Geben Sie mithilfe dieser Schritte eine Beschreibung für den Controller ein und fügen Sie zwei Plug-In-Module hinzu.
So fügen Sie ein Plug-In-Modul hinzu
- Doppelklicken Sie imProjekt-Organizerauf den Controller, um den Controller-Arbeitsbereich zu öffnen.
- Geben Sie eine Beschreibung für den Controller ein.
- Wählen Sie in derController-Struktur die OptionAllgemeinaus.
- Geben Sie auf der KonfigurationsseiteAllgemeinim FeldBeschreibungden NamenTraffic Lightein.
- Fügen Sie zwei Plug-In-Module zum Controller hinzu.
- Erweitern Sie imProjekt-Organizerdie OptionE/A-Konfigurationen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste aufPlug-inund wählen Sie dannNeues Modulaus.
- Wählen Sie unterModul hinzufügendie Option2080-MEMBAK-RTC2und dannHinzufügenaus.
- Wählen Sie inGerätedefinitiondie OptionOKaus.
- Wiederholen Sie die Schritte a bis d, um das Plug-In-Modul 2080-IF4 zum Controller hinzuzufügen.
- Speichern Sie das Projekt über eine der folgenden Aktionen:
- Wählen Sie in der Menüleiste
. - Wählen Sie im MenüDateidie OptionSpeichern.
Rückmeldung geben