Hardware- und Softwareanforderungen
Im Beispielprojekt wird ein
Micro870
L70E-Controller verwendet. Sie können stattdessen einen Micro820
L20E- oder Micro850
L50E-Controller verwenden.Für das Beispielprojekt werden folgende Hard- und Softwarekomponenten benötigt:
- FactoryTalk Design Workbench
- Ethernet-Treiber, optional
- Micro870L70E-Controller (2080-L70E-24QBB)
- 24-Volt-DC-Stromversorgung (2080-PS120-240V AC oder gleichwertig)
- Plug-in-Modul 2080-MEMBAK-RTC2
- Plug-in-Modul 2080-IF4
Rückmeldung geben