Herstellen der Kommunikation mit dem Controller
In den Aufgaben stellen Sie die Kommunikation mit dem Controller her. Dies umfasst folgende Aktionen:
- Anschließen des USB-Kabels desMicro870L70E-Controllers an den Computer.
- Hinzufügen eines USB-Treibers.
- Herstellen einer Verbindung zumMicro800-Controller
- (Optional) Installieren Sie den Ethernet-Treiber und geben Sie die IP-Adresse desMicro800-Controllers manuell ein.
Vor diesem Schritt haben Sie einen benutzerdefinierten Funktionsblock Traffic_Controller_FB erstellt, die Eingangs- und Ausgangsvariablen definiert und eine Instanz von Traffic_Controller_FB zum Kontaktplan-Programm „Traffic_Light_Control“ hinzugefügt.
Rückmeldung geben