Kommunikation mit dem Controller über USB herstellen

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um über USB mit dem Controller zu kommunizieren.
So stellen Sie die Kommunikation über USB mit dem Controller her
  1. Schalten Sie den Controller ein.
  2. Stecken Sie das USB-Kabel zwischen Computer und Controller ein.
  3. Öffnen Sie in
    FactoryTalk Design Workbench
    das
    Online-Zentrum
    , indem Sie eine der folgenden Aktionen ausführen:
    • Wählen Sie Schaltfläche „Online-Zentrum“ aus.
    • Klicken Sie im
      Projekt-Organizer
      mit der rechten Maustaste auf den Controller-Knoten und wählen Sie dann
      Herunterladen
      aus.
  4. Wählen Sie im
    Online-Zentrum
    die Schaltfläche Schaltfläche „Gerät-öffnen-auswählen“ aus.
  5. Wählen Sie in
    Gerät auswählen
    den
    Micro870
    L70E-Controller aus, der sich unter der virtuellen Backplane befindet, und wählen Sie dann
    OK
    . Der Controller wird nun in
    FactoryTalk Design Workbench
    erkannt.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal