Ethernet-Treiber hinzufügen und die IP-Adresse des Micro800-Controllers manuell eingeben
Wenn Sie für die Verbindung mit dem Controller Ethernet anstelle von USB verwenden, wird der Ethernet/IP-Treiber standardmäßig installiert. Sie können dann eine Verbindung zu den Geräten herstellen, die sich im selben Subnetz wie der Computer befinden. Wenn ein DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)-Server verfügbar ist, werden dem Computer und dem Gerät (z. B. einem
Micro870
L70E-Controller, der standardmäßig DHCP verwendet) in den meisten Fällen IP-Adressen zugewiesen, die die Kommunikation des Computers bzw. des Geräts über diesen Ethernet/IP-Treiber ermöglichen. Der Ethernet/IP-Treiber durchsucht alle Geräte im Subnetz.Falls sich das Gerät nicht im selben Subnetz wie der Computer befindet oder Sie nicht alle Geräte im Subnetz anzeigen möchten, empfehlen wir, den Ethernet-Gerätetreiber zu installieren, wofür Sie die IP-Adresse des Geräts manuell eingeben müssen.
So fügen Sie den Ethernet-Treiber hinzu und geben die IP-Adresse des Micro800-Controllers manuell ein
- Öffnen SieGerät auswählen, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Wählen Sie
aus, um das Online-Zentrumzu öffnen, und wählen Sie dann
aus. - Wählen Sie imProjekt-Organizerdie Schaltfläche
aus.
- Wählen Sie unterGerät auswählendie Option
aus. - Wählen Sie unterTreiber konfigurierenin der ListeVerfügbare Treibertypendie OptionEthernetaus.

- Wählen SieNeu hinzufügenaus.
- Ändern Sie unterTreiber konfigurierendenNamennach Bedarf und geben Sie dann im FeldGeräteliste/-bereichdie IP-Adresse des Controllers ein.Wir empfehlen, ":EIP" an die IP-Adresse anzuhängen und den CSPv4-Port 2222 zu vermeiden.

- Wählen SieOKaus.
- Wählen Sie unterAntriebe konfigurierendie OptionSchließenaus.
- Erweitern Sie unterGerät auswählenden hinzugefügten Ethernet-Gerätetreiber, wählen Sie den Controller aus und klicken Sie dann aufOK.
Rückmeldung geben