Controllerprojekt erstellen

Verwenden Sie die Schritte, um ein
FactoryTalk Design Workbench
-Projekt für das „Ampel“-Beispiel zu erstellen, einen
Micro870
L70E-Controller hinzuzufügen und den Controller-Arbeitsbereich im
Projekt-Organizer
zu öffnen.
So erstellen Sie ein Controllerprojekt
  1. Öffnen Sie
    FactoryTalk Design Workbench
    .
  2. Erstellen Sie ein Controllerprojekt.
    1. Wählen Sie auf der Seite
      Willkommen
      die Option
      Neues Projekt
      aus.
    2. Geben Sie unter
      Neues Projekt
      den Projektnamen (
      Traffic_Light
      ) ein und wählen Sie
      Erstellen
      .
  3. Fügen Sie einen Controller hinzu.
    1. Wählen Sie unter
      Gerät hinzufügen
      die Option
      2080-L70E-24QBB
      aus, indem Sie die entsprechende Katalognummer eingeben (scrollen Sie durch die Liste, um die Nummer zu finden).
    2. Geben Sie unter
      Auswahl
      den Controllernamen ein und wählen Sie dann
      Version
      aus.
    3. Wählen Sie
      Hinzufügen
      aus.
Rückmeldung geben
Haben Sie Fragen oder Feedback zu dieser Dokumentation? Bitte geben Sie hier Ihr Feedback ab.
Normal