Erstellen eines Kontaktplanprogramms
Führen Sie die Schritte aus, um ein Kontaktplanprogramm (KOP) zu erstellen, und benennen Sie das Programm um.
So erstellen Sie einen Kontaktplan
- Klicken Sie imProjekt-Organizermit der rechten Maustaste aufProgrammeund wählen Sie dannNeues Programmaus.
- Gehen Sie unterNeues Programmwie folgt vor:
- Geben Sie den ProgrammnamenTraffic_Light_Controlein.
- Wählen Sie in der ListeTypdie OptionKontaktplanaus.
- Wählen SieErstellenaus.
- Speichern Sie das Projekt über eine der folgenden Aktionen:
- Wählen Sie in der Menüleiste
. - Wählen Sie im MenüDateidie OptionSpeichern.
Rückmeldung geben