Bouton de liste déroulante

Bouton de liste déroulante

Bouton qui ouvre/ferme un panneau contextuel lorsqu’il est sélectionné
BrowseName
DropDownButton
SuperType
Bouton(Button)

Propriétés

Nom
BrowseName
DataType
Description
Panneau
Panel
Panneau à afficher. Doit être un widget
Nœud d’alias du panneau
PanelAliasNode
Nœud vers lequel pointer un alias dans le panneau à afficher
Animation
AnimationType
Type d’ouverture/fermeture d’animation
Fermer en cas de clic à l’intérieur
CloseOnClickInside
Effectuer une sélection dans la zone du panneau le ferme
Fermer en cas de clic à l’extérieur
CloseOnClickOutside
Cliquer hors de la zone du panneau le ferme
Direction
Direction
Direction de l’ouverture/de la fermeture du panneau, horizontale ou verticale
Style
Style
Style graphique appliqué au contrôle
Texte
Text
(Hérité de Bouton)
Apparence
Appearance
(Hérité de Bouton)
Chemin de l’image
ImagePath
(Hérité de Bouton)
Position de l’image
ImagePosition
(Hérité de Bouton)
Position du texte
TextPosition
(Hérité de Bouton)
Largeur de l’image
ImageWidth
(Hérité de Bouton)
Hauteur de l’image
ImageHeight
(Hérité de Bouton)
Retour automatique à la ligne
WordWrap
(Hérité de Bouton)
Troncage du texte
Elide
(Hérité de Bouton)
Famille de polices
FontFamily
(Hérité de Bouton)
Épaisseur de police
FontWeight
(Hérité de Bouton)
Police en italique
FontItalic
(Hérité de Bouton)
Taille de police
FontSize
(Hérité de Bouton)
Couleur de texte
TextColor
(Hérité de Bouton)
Couleur d’arrière-plan
BackgroundColor
(Hérité de Bouton)
Visible
Visible
(Hérité de Élément)
Activé
Enabled
(Hérité de Élément)
Opacité
Opacity
(Hérité de Élément)
Marge gauche
LeftMargin
(Hérité de Élément)
Marge supérieure
TopMargin
(Hérité de Élément)
Marge droite
RightMargin
(Hérité de Élément)
Marge inférieure
BottomMargin
(Hérité de Élément)
Largeur
Width
(Hérité de Élément)
Hauteur
Height
(Hérité de Élément)
Alignement horizontal
HorizontalAlignment
(Hérité de Élément)
Alignement vertical
VerticalAlignment
(Hérité de Élément)
Rotation
Rotation
(Hérité de Élément)
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal