Créer un lien dynamique complexe

Créez des liens dynamiques complexes pour transformer des valeurs liées.
  1. Dans
    Vue de projet
    , sélectionnez un objet contenant une propriété à lier.
  2. Dans
    Propriétés
    , passez le curseur de la souris sur la propriété à lier et sélectionnez
    Ajouter un lien dynamique
    .
  3. Dans le navigateur de liens dynamiques, sélectionnez
    Avancé
    .
  4. (facultatif) Pour ouvrir l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le volet central, sélectionnez
    Ouvrir dans l’éditeur
    .
    CONSEIL: L’ouverture de l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le volet central est utile si vous modifiez un lien dynamique complexe avec une logique longue.
  5. Pour insérer un lien dynamique :
    1. Sélectionnez
      Insérer
      et sélectionnez
      Lien dynamique
      .
    2. Définissez la source de lien dynamique en sélectionnant
      Ajouter un lien dynamique
      ou en faisant glisser-déposer un objet ou une propriété.
      La référence à la variable ou au nœud sélectionné s’affiche dans la propriété. Avant la propriété, s’affiche pour indiquer que la propriété contient un lien dynamique.
      CONSEIL: Si le lien dynamique ne se résout pas lors de la conception, s’affiche avant le lien dynamique. Un lien dynamique vers un alias Windows peut être résolu lors de l’exécution. Si le lien dynamique est rompu parce que l’attribut lié n’existe plus ou a été déplacé, s’affiche avant le lien.
  6. Pour insérer un convertisseur :
    1. Sélectionnez
      Insérer
      et sélectionnez un convertisseur.
    2. Créez la logique du convertisseur en saisissant des données ou en créant des liens dynamiques dans les champs du convertisseur.
      CONSEIL: Vous pouvez créer un lien dynamique en sélectionnant
      Ajouter un lien dynamique
      ou en faisant glisser-déposer un objet ou une propriété.
  7. Pour modifier la direction de lien dynamique, sélectionnez l’icône :
    • Lecture du nœud source au parent.
    • Écriture du parent au nœud source.
    • Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.
  8. Pour lier la variable source à l’index spécifique de la variable parente :
    1. Sélectionnez
      Configure
      Configurer
      et sélectionnez
      Ajouter un index de tableau parent
      .
    2. Définissez
      Valeur de l’index de tableau parent
      .
  9. Pour créer un convertisseur sur lequel vous pouvez créer dynamiquement le chemin d’accès à la source de la variable, sélectionnez
    Configure
    Configurer
    et sélectionnez
    Mode EU
     :
    • Par défaut
      . Aucune conversion n’est appliquée.
    • Localiser
      . Définit l’unité de mesure de la variable parente en fonction des paramètres régionaux de l’utilisateur.
    • Copier l’EU depuis la source
      . Définit l’unité de mesure de la variable parente comme unité de mesure de la variable source.
  10. Pour ajouter un convertisseur de chemin dynamique :
    1. Sélectionnez
      Configure
      Configurer
      et sélectionnez
      Convertisseur clé-valeur
      ou
      Convertisseur conditionnel
      .
    2. Définissez les propriétés du convertisseur.
  11. Pour supprimer un lien dynamique ou un convertisseur, dans le bloc, sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal