Spécifier les paramètres réseau

Utilisez le widget Paramètres réseau pour activer le client DHCP et spécifier l’adresse IP, le masque, la passerelle et les paramètres DNS pour le réseau du dispositif.
  1. Sur le dispositif, ouvrez la vue à l’aide du widget Paramètres réseau.
    Si vous avez créé votre projet à l’aide du modèle OptixPanel sur la page de démarrage, sélectionnez
    Paramètres
    , puis
    Réseau
    .
  2. Sélectionnez les paramètres réseau à configurer pour le dispositif :
    • LAN
      . Paramètres réseau d’un dispositif compact avec un port ou d’un dispositif standard avec deux ports.
    • WAN
      . Paramètres réseau pour un dispositif standard avec deux ports.
  3. Cochez la case
    Client DHCP activé
    pour attribuer automatiquement l'adresse IP, le masque, la passerelle et les adresses DNS et rendre les paramètres en lecture seule ou décochez la case
    Client DHCP activé
    pour entrer manuellement les paramètres réseau :
    • Adresse IP
      . Adresse IP du dispositif.
    • Masque
      . Cette adresse doit être identique au masque du serveur.
    • Passerelle par défaut
      . Adresse IP facultative de la passerelle réseau par défaut.
    • DNS 1
      . Adresse DNS primaire du réseau.
    • DNS 2
      . Adresse DNS secondaire du réseau.
    Pour modifier les paramètres réseau, vous devez redémarrer le dispositif.
  4. Si vous avez effectué des modifications manuelles, sélectionnez
    Appliquer
    .
  5. Sélectionnez
    Redémarrer
    .
    Vous devez reconnecter le dispositif via le widget FTRA. Consultez Se connecter avec l'accès à distance
    Dispositif déconnecté
    s’affiche.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal