Développer une étiquette avec une unité d’ingénierie localisée
Créez une interface simple qui affiche la température dans un format adapté aux paramètres régionaux de l’utilisateur connecté.
Exemple d’application - Degrés Celsius (it-IT)

Exemple d’application - Degrés Fahrenheit (en-US)

NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
LocalizedEngineeringUnitLabel.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.
Exemple de conception d’application

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse