Éditeur de liens dynamiques complexes

L’éditeur de liens dynamiques complexes vous permet d’ajouter une logique avancée à la valeur du nœud source. L’éditeur de liens dynamiques complexes s’affiche dans l’onglet
Avancé
du navigateur de liens dynamiques.
Pour plus d’informations sur le navigateur de liens dynamiques, consultez Navigateur de liens dynamiques.
Vous pouvez également ouvrir l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le volet central en sélectionnant
Ouvrir dans l’éditeur
. L’ouverture de l’éditeur de liens dynamiques complexes dans le volet central est utile pour modifier un lien dynamique complexe dont la logique est longue.
CONSEIL: Si plusieurs navigateurs de liens dynamiques sont ouverts, vous ne pouvez ouvrir qu’un seul onglet
Avancé
dans le navigateur de liens dynamiques. Si l’éditeur de liens dynamiques complexes est ouvert lorsque vous ouvrez une fenêtre contextuelle de lien dynamique, l’onglet
Avancé
redevient actif.
Élément
Nom
Description
Basique
Retourne à l’onglet
Basique
du navigateur de liens dynamiques. Consultez la rubrique Navigateur de liens dynamiques.
Avancé
Affiche cet onglet
Avancé
pour créer un lien dynamique complexe.
Chemin
Chemin d’accès à la variable définie par le lien dynamique complexe.
Diagramme de blocs
Affiche le flux des transformations réalisées par les liens dynamiques et les convertisseurs.
Direction de lien dynamique
Définit la direction entre les blocs du diagramme. La direction change lorsque vous sélectionnez l'icône :
  • Lecture du nœud source au parent.
  • Écriture du parent au nœud source.
  • Lecture du nœud source au parent et écriture du parent au nœud source.
Insérer
Interrompez la chaîne de lien dynamique en insérant un bloc de convertisseur pour manipuler la sortie.
Vous pouvez Insérer pour ajouter un traitement supplémentaire sur une sortie d’un autre bloc. Par exemple, vous pouvez multiplier le résultat d’un évaluateur d’expression par des valeurs constantes.
Ajouter un lien dynamique
ou
Modifier le lien dynamique
Spécifiez ou modifiez la liaison entre la source et le parent.
Fermer
Fermez le navigateur de liens dynamiques.
Retirer le lien
Retirez le lien dynamique de la propriété.
Ouvrir dans l'éditeur
Ouvrez le diagramme de blocs du lien dynamique complexe dans l’éditeur.
Configure
Configurer
Dans l’onglet de l’éditeur de liens dynamiques complexes, utilisez
Configurer
Ajouter un index de tableau parent
pour lier la variable source à un index spécifique de la variable parente.
Utilisez
Configurer
Ajouter un convertisseur de chemin dynamique
pour créer un
Convertisseur clé-valeur
ou un
Convertisseur conditionnel
.
Utilisez
Configurer
Mode EU
pour créer un convertisseur sur lequel vous pouvez créer dynamiquement le chemin d’accès à la source de la variable. Ces options s’appliquent uniquement aux unités d’ingénierie de mesure :
  • Par défaut
    . Aucune conversion n’est appliquée.
  • Localiser
    . Définit l’unité de mesure de la variable parente en fonction des paramètres régionaux de l’utilisateur.
  • Copier l’EU depuis la source
    . Définit l’unité de mesure de la variable parente comme unité de mesure de la variable source.
Supprimer
Dans l’onglet de l’éditeur de liens dynamiques complexes, retirez le convertisseur ou le lien dynamique et ses enfants.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal