Modifier une image
Modifiez une image sur la zone de dessin pour modifier l’image qui apparaît dans l’objet image.
- DansVue de projet, double-cliquez surMainWindow (type)pour ouvrir l’éditeur dans un onglet distinct.
- Dans la zone de dessin, double-cliquez sur l’image à modifier.NOTE: Vous pouvez également modifier une image à partir deVue de projet: double-cliquez sur l’image dansVue de projetpour ouvrir un onglet dans l’éditeur.
- DansSélectionner un fichier, sélectionnez l’image à afficher, puis choisissezSélectionner.CONSEIL: Si l’image n’apparaît pas dansSélectionner un fichier, sélectionnezet dansImporter des fichiersImporter des fichiers, sélectionnez l’image à importer, puis choisissezSélectionner.
Fournir une réponse