Créer un projet à partir d’un référentiel distant
Créez un projet distant à partir d’un emplacement distant pour collaborer avec d’autres utilisateurs, ou sauvegardez une version du projet sur un référentiel distant.
Créer un projet à partir d’un emplacement distant crée le projet local et le référentiel local. L’URL du référentiel distant associée est également configurée. Validez les modifications localement, puis transférez-les et extrayez-les, de sorte que les modifications les plus récentes soient disponibles pour vous et les autres utilisateurs.
Conditions préalables
- Pour créer un projet à partir d’un référentiel distant
- Si un projet est ouvert, sélectionnez, puisProjetFermer le projet.
- SélectionnezFermerou, si des modifications sont en attente d’enregistrement, sélectionnezEnregistrer et fermer.
- Sur la page de démarrage, sélectionnezNouveau, puis sélectionnezDistant.
- Remplissez les éléments suivants :
- URL distante.Saisissez l’URL de votre référentiel distant. Il s'agit de l’emplacement distant sur lequel les projets sont stockés. Si vous ne connaissez pas l’URL, demandez-la à votre administrateur système.
- Emplacement. Sur votre ordinateur local, saisissez le dossier sur lequel vous enregistrerez et validerez les modifications avant de les transférer vers le référentiel distant. L’emplacement par défaut est. SélectionnezC:\Users\UserName\Documents\Rockwell Automation\FactoryTalk Optixpour rechercher un autre emplacement.Parcourir les fichiersCONSEIL: Si vous êtes connecté àFactoryTalk Optix Studio, vous n’avez pas besoin de connaître l’URL distanteou l’Emplacement.Créer un nouveau projetaffiche automatiquement tous les projets distants que vous pouvez ouvrir.
- SélectionnezOuvrir.Ouverture du projet à distances’affiche dans la barre d’état et le nouveau projet s’ouvre avec le même nom que le référentiel distant.
Fournir une réponse