Valeurs des variables

Les valeurs des variables s’affichent lors de l’exécution.

Définition des valeurs des variables

Vous pouvez définir la valeur d’une variable en spécifiant :
  • Une valeur fixe
  • Une valeur héritée du type de variable ou de la définition du type d’objet
  • Un lien dynamique qui définit la valeur d’une variable en fonction de la valeur d’une autre variable
    CONSEIL: Pour utiliser et afficher des valeurs à partir d’un dispositif de terrain ou d’un automate, vous devez importer les balises et les variables dans le projet et les synchroniser. Les variables importées d’un dispositif de terrain ou d’un automate sont balisées avec le type de protocole de communication utilisé pour transférer la valeur. Pour plus d’informations, consultez Pilotes de communication.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal