ResourceURI.FromAbsoluteFilePath(path)

Renvoie un objet C# du type
ResourceURI
, dont l'
URIType
AbsoluteFilePath
contient un chemin absolu vers un fichier.
static ResourceUri FromAbsoluteFilePath(string
path
);

Arguments

path
(string)
Chemin absolu vers un fichier.

Renvoie

ResourceURI
Un objet C# contenant le chemin d'accès indiqué dans l’argument.

Exemple

L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C#
applicationRelativeResourceURI
de type
ResourceURI
qui contient le chemin relatif
C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt
.
var applicationRelativeResourceUri = ResourceUri.FromAbsolutePath("C:\Users\Username\Desktop\Text1.txt");
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal