InformationModel.MakeAnalogItem(browseName, dataTypeId)

Créez une variable analogique de projet dérivée de
AnalogItemType
, qui contient le type de données indiqué et renvoie un objet C#
IUAVariable
correspondant.
static IUAVariable MakeAnalogItem(QualifiedName
browseName
, NodeId
dataTypeId
);

Arguments

browseName
(QualifiedName)
Le
BrowseName
de la nouvelle variable.
dataTypeId
(NodeId)
Le type de données contenu dans la nouvelle variable.
CONSEIL: Un nœud à l’intérieur de la classe
DataTypes
représente le type de données. Par exemple,
OpcUa.DataTypes.Boolean
.

Renvoie

IUAVariable
Objet C# correspondant à la variable de projet créée.

Exemple

L’exemple suivant présente une API qui crée une variable analogique (
MyAnalogVar
) qui contient un type de données flottant :
var myVar = InformationModel.MakeAnalogItem("MyAnalogVar", OpcUa.DataTypes.Float); Owner.Add(myVar);
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal