Développer un tableau de bord de gestion du moteur
L’interface utilisateur contient une liste des moteurs et des jauges qui affichent les valeurs de vitesse et d’accélération.
Exemple d’application

NOTE:
Télécharger un exemple de projet :
MotorManagementDashboard.zipConditions préalables
- Pour développer le projet
- Réorganisez les éléments de l’interface.
- Enregistrez le projet.

Sélectionnez
pour exécuter le projet à l’aide de l’émulateur client et tester votre projet. Pour exécuter le projet sur un client distant, consultez la rubrique Ajouter un dispositif client.
Exécuter
Fournir une réponse