Ajouter une image

Ajoutez une image à la zone de dessin pour insérer une image vide, puis spécifiez l’image que l’objet doit afficher. Vous pouvez modifier l’image affichée par l’objet.
  1. Dans
    Vue de projet
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’objet ou le dossier qui contiendra l’image, puis sélectionnez
    Nouveau
    Dessins
    Image
    .
  2. Double-cliquez sur l’image vide qui apparaît sur la zone de dessin.
    CONSEIL: Si vous redimensionnez l’image pour l’agrandir, le message
    Double-cliquez pour sélectionner une image
    s’affiche.
  3. Dans
    Sélectionner un fichier
    , sélectionnez l’image à afficher, puis choisissez
    Sélectionner
    .
    CONSEIL:
    Pour trouver des éléments, commencez à saisir le nom de l’élément à rechercher dans
    Sélectionner un fichier
    .
    Si le fichier n’apparaît pas dans
    Sélectionner un fichier
    , sélectionnez
    Importer des fichiers
    , puis dans
    Importer des fichiers
    , sélectionnez le fichier à importer et choisissez
    Sélectionner
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal