ResourceURI.FromProjectRelativePath(path)

Renvoie un objet C# du type
ResourceURI
, dont l'
URIType
ProjectRelative
contient un chemin de fichier relatif au dossier
ProjectFiles
.
static ResourceUri FromProjectRelativePath(string
path
);

Arguments

path
(string)
Chemin relatif d'un fichier par rapport au dossier
ProjectFiles
.

Renvoie

ResourceURI
Un objet C# contenant le chemin d'accès indiqué dans l’argument.

Exemple

L’exemple suivant présente une API qui renvoie un objet C#
projectRelativeResourceURI
du type
ResourceURI
qui contient le chemin relatif
Text1.txt
. L'objet est utilisé comme argument de l'API .NET
WriteAllText
afin de créer un fichier texte
Text1.txt
dans le dossier
ProjectFiles
.
var projectRelativeResourceUri = ResourceUri.FromProjectRelativePath("Text1.txt"); Log.Info(projectRelativeResourceUri.ProjectRelativePath); File.WriteAllText(projectRelativeResourceUri.Uri, "Hello world!");
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal