Utiliser le résumé des alarmes et des événements au moment de l'exécution

Pendant l'exécution, un opérateur peut utiliser le résumé des alarmes et des événements pour accuser réception des alarmes, les désactiver, les supprimer, les suspendre, annuler leur suspension, les filtrer et les trier.
Pendant la conception, le résumé des alarmes et des événements peut être configuré de façon à ne contenir que les boutons de la barre d'outils sélectionnés, ce qui limite les opérations disponibles pendant l'exécution. Si un bouton de la barre d'outils n'est pas inclus dans l'affichage, l'opération équivalente n'est pas non plus disponible dans le menu contextuel (de raccourcis).
Utilisez les raccourcis clavier suivants pour utiliser le résumé des alarmes et des événements sans souris au moment de l'exécution.
Utilisez la clé suivante
Pour effectuer cette opération
Home
Sélectionnez le premier élément de la liste des événements.
Fin
Sélectionnez le dernier élément de la liste des événements.
Flèche vers le haut
Sélectionnez l'alarme précédente de la liste des événements.
Flèche vers le bas
Sélectionnez l'alarme suivante de la liste des événements.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal