Désactiver les alarmes
Désactiver une alarme :
- Empêche l'opérateur d'être notifié lorsque la condition d'alarme se produit.
- Supprime l'alarme de la bannière d'alarmes et d'événements et du résumé des alarmes et des événements.
La possibilité de désactiver une alarme est contrôlée par
FactoryTalk Security
.Pour désactiver des alarmes dans une application ou une zone, vous avez besoin de l'autorisation de sécurité
Alarme > Activer/Désactiver
pour l'application ou la zone.Pour désactiver des alarmes
- Dans la liste des événements du résumé des alarmes et des événements, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur le boutonDésactiver l'alarme sélectionnée
de la barre d'outils. - Sélectionnez les alarmes que vous souhaitez désactiver, faites un clic droit sur la sélection, puis cliquez surDésactiver.CONSEIL:Il est possible de sélectionner plusieurs alarmes en cliquant sur un événement, puis en cliquant sur un deuxième événement tout en maintenant la touche Maj. enfoncée.
- Dans la fenêtreDésactiver l'alarme, dans la boîteCommentairebox, entrez un commentaire, par exemple, pour expliquer pourquoi l'alarme est désactivée, puis cliquez surDésactiver. Ce commentaire est mémorisé avec l'alarme et journalisé vers le champ Commentaire dans le journal de l'historique des alarmes, que vous pouvez visualiser avec l'Afficheur du journal des alarmes et des événements.
L'
Explorateur de l'état des alarmes
peut également être utilisé pour désactiver les alarmes.Pour désactiver une alarme en utilisant l'explorateur de l'état des alarmes
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonAfficher l'explorateur d'état des alarmes
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alarme et cliquez sur État des alarmespour ouvrir l'explorateur d'état des alarmes. - Dans l'Explorateur d'état des alarmes, sélectionnez la ou les alarmes que vous souhaitez désactiver, puis cliquez sur le boutonDésactiver l'alarme sélectionnée
de la barre d'outils.
Fournir une réponse