Activer des alarmes

L'activation d'un alarme avertit l'opérateur quand la condition d'alarme survient.
La possibilité d'activer une alarme est contrôlée par
FactoryTalk Security
.
Pour activer des alarmes dans une application ou une zone, vous devez suivre les autorisations de sécurité suivantes pour l'application ou la zone :
  • Commun > Lecture
    (nécessaire pour répertorier l'alarme dans l'application ou la zone)
  • Commun > Répertorier les enfants
    (nécessaire pour répertorier l'alarme dans l'application ou la zone)
  • Signal d'alarme > Activer/Désactiver
Pour activer des alarmes
  1. Dans la barre d'outils, cliquez sur le bouton
    Afficher l'explorateur d'état des alarmes
    Toolbar_ShowAlarmStatusExplorer ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alarme et cliquez sur
    État des alarmes
    pour ouvrir l'explorateur d'état des alarmes.
  2. Dans la fenêtre de l'
    Explorateur d'état des alarmes
    , sélectionnez la ou les alarmes que vous souhaitez activer, puis cliquez sur le bouton
    Activer l'alarme sélectionnée
    BUTTON_Enable_selected_alarm_source.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal