Résumé des alarmes et des événements

L'objet Résumé des alarmes et des événements
FactoryTalk®
s'abonne et affiche les alarmes et les événements d'une ou plusieurs zones du système
FactoryTalk
. Le résumé des alarmes et des événements vous permet d'accuser réception des alarmes, de les désactiver, de les supprimer, de les suspendre, d'annuler leur suspension, de les filtrer et de les trier pendant l'exécution.
Le résumé des alarmes et des événements comprend quatre sections. Ces composants peuvent être configurés lors de la conception dans la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des alarmes et des événements
 :
  • Barre d'outils. La barre d'outils est affichée en haut du résumé des alarmes et des événements et permet aux opérateurs d'effectuer des opérations comme accuser réception d'alarmes, filtrer les événements ou afficher les défauts des alarmes. Les propriétés configurables comprennent les commandes de la barre d'outils qui s'affichent en haut du résumé des alarmes et des événements, le texte de la légende ou des info-bulles des boutons de la barre d'outils, ainsi que la position de la barre d'outils ou la taille des boutons de celle-ci.
  • Liste des événements. La partie supérieure du résumé des alarmes et des événements affiche une liste d'événements, divisée en colonnes. Les colonnes situées en haut de la liste des événements représentent les champs de données de l'affichage Résumé des alarmes et des événements et permettent à l'opérateur de trier les données affichées. Les propriétés configurables comprennent le comportement de tri et de redimensionnement en cours d'exécution, l'ordre, la largeur, le texte d'en-tête ou l'alignement des colonnes, ainsi que l'apparence du texte sur l'affichage.
  • Volet Détails. La partie inférieure du Résumé des alarmes et des événements affiche des informations sur l'événement qui a été sélectionné dans la liste d'événements. Les propriétés configurables comprennent l'affichage du volet Détails, la hauteur du panneau et le comportement d'ajustement en cours d'exécution.
  • Barre d'état. La barre d'état en bas du résumé des alarmes et des événements affiche l'état des connexions aux serveurs d'alarme et d'événement et le nombre d'alarmes dans les états divers et quel filtre et quel ordre de triage, le cas échéant, est utilisé pour la liste d'événements. Les propriétés configurables comprennent les éléments qui s'affichent dans la barre d'état, l'affichage ou non de la barre d'état, ainsi que les polices et la taille des icônes utilisées pour les éléments.
Lors du démarrage du Résumé des alarmes et des événements, des messages concernant le processus de démarrage s'affichent dans la liste des événements. Par exemple, si vous exécutez le résumé des alarmes et des événements avant le démarrage des serveurs d'alarmes de l'application, le message suivant s'affiche dans la liste des événements : "Attente d'une notification de serveur actif. Essayer de nouveau l'initialisation."
Pour configurer le résumé des alarmes et des événements pour l'utiliser avec des écrans tactiles, changez la taille des boutons et des polices de la barre d'outils. Pensez à implémenter une barre d'outils personnalisée avec des objets Bouton qui appellent des méthodes dans le modèle objet Résumé des alarmes et des événements pour effectuer des opérations d'alarme comme accuser réception.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal