Barre d'état dans le résumé des alarmes et des événements
La barre d'état en bas du résumé des alarmes et des événements donne un aperçu de l'état des serveurs d'alarmes et d'événements dans les zones d'abonnement. Pour les indicateurs d'état de connexion, pointer sur l'icône affiche une info-bulle indiquant les noms de serveurs inclus dans les zones d'abonnement et leur état de connexion.
Le tableau répertorie les icônes des indicateurs d'état :
Icône | Description |
|---|---|
![]() | La connexion à tous les serveurs d'alarmes et d'événements est bonne. |
![]() | La connexion à au moins un serveur d'alarmes et d'événements a été perdue. |
![]() | Nombre d'événements dans la liste d'événements. Le texte Limite d'événement dépassée s'affiche dans ce panneau s'il y a plus de 2000 entrées d'événements dans la file d'attente du résumé des alarmes et des événements. Le texte Rafraîchir la liste des événements s'affiche dans ce panneau lorsque le nombre d'entrées d'événements dans la file d'attente du résumé des alarmes et des événements descend sous 2000. |
![]() | Nombre d'alarmes Sous alarme et Sans accusé de réception. Lorsque le nombre est égal à zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre d'alarmes Sous alarme et Avec accusé de réception. Lorsque le nombre est égal à zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre d'alarmes Normales et Sans accusé de réception. Lorsque le nombre est égal à zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre total d'événements avec l'état Actif. Lorsque le nombre d'événements est égal à zéro, l'icône est grise. |
![]() | Nombre de défauts pour toutes les alarmes, ou le texte Limite de défauts d'alarme dépassée lorsque le nombre de défauts dépasse 500. Double-cliquez sur le panneau pour ouvrir la boîte de dialogue Défauts des alarmes . Lorsque le nombre est égal à zéro, l'icône est grise. |
![]() | Le nom du filtre utilisé pour spécifier les événements à afficher dans la liste d'événements, ou le texte Non filtré lorsqu'aucun filtre n'est sélectionné. |
![]() | L'ordre de tri des événements dans la liste d'événements, ou le texte Non trié . |
![]() | Nombre de messages d'alarme inconnus ignorés. Lorsque le nombre est égal à zéro, l'icône n'est pas affichée. |
Fournir une réponse