Changement de langue dans le résumé des alarmes et des événements

Le changement de langue vous permet d'afficher des chaînes de texte définies par l'utilisateur dans plusieurs langues dans des applications
FactoryTalk View
SE Client. Cela inclut le résumé des alarmes et des événements lorsqu'un objet Résumé des alarmes et des événements fait partie de l'application
FactoryTalk View
SE.
Le changement de langue est configuré lorsque vous développez l'application.
Consultez l'aide de
FactoryTalk View
Site Edition dans
FactoryTalk View Studio
pour obtenir des informations détaillées sur le changement de langue.
Changement de langue lors de l'exécution
Au moment de l'exécution, les
FactoryTalk View
SE Clients peuvent basculer entre toutes les langues prises en charge par l'application. Dans une application de poste réseau ou une application distribuée en réseau, plusieurs clients peuvent également fonctionner avec différentes langues en même temps.
Lorsque le résumé des alarmes et des événements est averti d'un changement de langue, son contenu s'affiche dans la langue spécifiée. Si la langue demandée n'est pas disponible au moment de l'exécution, les
FactoryTalk View
SE Clients utilisent la langue par défaut.
IMPORTANT:
  • Les formats de l'heure et de la date ne changent pas. Dans
    FactoryTalk View
    , les objets Alarmes et Événements utilisent toujours le format date/heure du système d'exploitation.
  • Les messages concernant la liste de défaillances d'alarmes ne changent pas de langues en cours.
  • Les étiquettes de textes pour les états et les priorités d'alarmes ne changent pas de langues en cours.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal