Barre d'outils dans le résumé des alarmes et des événements
Le tableau suivant indique les actions pouvant être effectuées à l'aide de la barre d'outils Résumé des alarmes et des événements.
Elément | Action |
|---|---|
![]() | Accuser réception de l'alarme sélectionnée. |
![]() | Accuser réception de l'alarme sélectionnée avec un commentaire. |
![]() | Accuser réception de la page d'alarmes actuelle avec un commentaire. |
![]() | Accuser réception de toutes les alarmes affichées dans la liste d'événements avec un commentaire. |
![]() | Supprimer l'alarme sélectionnée avec un commentaire. |
![]() | Désactiver l'alarme sélectionnée avec un commentaire. |
![]() | Réinitialiser l'alarme sélectionnée avec un commentaire. |
![]() | Suspendre l'alarme sélectionnée avec un commentaire. |
![]() | Annuler la suspension de toutes les conditions d'alarme actuellement suspendues. |
![]() | Ouvrir l'Explorateur de l'état des alarmes. |
![]() | Exécuter la commande d'alarme associée à une alarme. |
![]() | Afficher les détails de l'alarme sélectionnée. |
![]() | Afficher les défauts des alarmes. |
![]() | Imprimer les informations sur les alarmes et les événements. |
![]() | Configurer le tri. |
![]() | Choisir un filtre à appliquer à la liste des événements. |
![]() | Modifier les filtres. |
![]() | Effacer le filtre actuel. |
![]() | Trouver des événements en utilisant des chaînes de texte. |
![]() | Afficher ou masquer le volet de détails. |
![]() | Actualiser la file d'attente des alarmes et mettre à jour la liste des alarmes. La file d'attente des événements du Résumé des alarmes et des événemtns peut contenir un maximum de 2 000 entrées. Si plus de 2000 alarmes sont actives en même temps, les alarmes les plus anciennes débordent de la file d'attente et ne sont plus affichées dans le résumé des alarmes et des événements. Une fois que le nombre d'alarmes passe en dessous de 2000, actualisez la file d'attente des événements pour afficher les anciennes alarmes qui ont été retirées de la file d'attente en raison du débordement. |
![]() | Les événements s'affichent. Cliquez pour masquer les événements. |
![]() | Les événements sont masqués. Cliquez pour afficher les événements. |
![]() | Exécuter Logix PinPoint. |
![]() | Exporter les informations d'alarme affichées vers un fichier CSV. |
Fournir une réponse