Colonnes dans le résumé des alarmes et des événements
Les champs de données de la liste d'événements du résumé des alarmes et des événements sont organisés en colonnes et représentent les informations suivantes sur les alarmes et les événements. Ces colonnes peuvent être configurées pendant la conception à l'aide de la boîte de dialogue
Propriétés du résumé des alarmes et des événements
.Le tableau suivant présente les colonnes.
Colonne | Description |
|---|---|
(Priorité) | Une icône s'affiche qui représente l'urgence de l'événement.
|
Sévérité | Une mesure numérique de l'impact de l'événement sur les opérations. La valeur est comprise entre 1 (sévérité la plus basse) et 1000 (sévérité la plus élevée) pour les alarmes, et 0 pour les événements basés sur un serveur. |
(Etat de l'alarme) | Une icône s'affiche pour représenter le changement d'état de l'alarme causé par un événement. Une même icône peut représenter différents états d'alarme. Cela est dû au fait que les états Désactivée, Supprimée et Suspendue sont subordonnés les uns aux autres :
Pour les alarmes hors du domaine, l'état de l'alarme dans la liste des événements et le panneau Détails de l'objet Résumé des alarmes et des événements peut ne pas correspondre à celui indiqué dans la boîte de dialogue Détails de l'alarme . Pour connaître l'état à jour des alarmes hors du domaine, reportez-vous à la boîte de dialogue Détails de l'alarme .
|
Heure de l'événement | L'heure à laquelle la condition ou la sous-condition de l'alarme est passé à l'état actuellement affiché. Le temps peut inclure des secondes, des millisecondes ou des microsecondes, selon les propriétés configurées. |
Heure de l'état Sous alarme | L'heure à laquelle l'état de la condition de l'alarme est passé de Normal à Sous alarme. Le temps peut inclure des secondes, des millisecondes ou des microsecondes, selon les propriétés configurées. |
Accuser réception de l'heure | L'heure à laquelle la condition d'alarme a été reconnue. Le temps peut inclure des secondes, des millisecondes ou des microsecondes, selon les propriétés configurées. |
Heure du Sans alarme | L'heure à laquelle l'état de la condition de l'alarme est passé au mode Normal. Conseil : En interne, FactoryTalk Alarms and Events normalise les valeurs de temps au temps moyen du Temps moyen de Greenwich (GMT, Greenwich Mean Time). Les objets comme le Résumé de FactoryTalk Alarm and Event convertissent les valeurs de l'heure dans le fuseau horaire local de l'ordinateur où l'objet est exécuté. Par exemple, l'heure de l'événement affichée sur les ordinateurs dans différentes zones horaires différera du nombre d'heures entre leurs zones horaires. De plus, le format d'affichage des valeurs de date et d'heure est contrôlé par les paramètres régionaux de Windows dans le Panneau de configuration de l'ordinateur sur lequel s'exécute le Résumé de FactoryTalk Alarm and Event. |
Zone | Le chemin FactoryTalk Directory vers la zone dans laquelle l'événement s'est produit, au format : /Zone1/SousZone1/... .Par exemple, /Line1/MixingTank . |
Nom du serveur | Nom du serveur qui a généré l'événement. Par exemple, Serveur de conditionnement . |
Group | Groupe associé à l'alarme, au format Group1.SubGroup1 . |
Nom d'alarme | Nom complet de l'alarme sans le chemin de la zone et le nom du serveur. Par exemple, [Line1Controller]Program:Line1Program.MixingTank1 . |
Nom court de l'alarme | Le nom court de l'alarme. Par exemple, MixingTank1 . |
Nom de condition | Un nom qui décrit l'état de l'alarme. Les noms des conditions varient en fonction de la catégorie de l'événement. Par exemple,
|
Message | Le texte décrivant l'événement. |
Valeur actuelle | La valeur du point qui est en cours de surveillance pour les alarmes quand la condition d'alarme a changé d'état. |
Valeur Live Data | La valeur des points FactoryTalk Live Data qui est mise à jour en temps réel. Remarque : Cette fonction ne prend pas en charge les alarmes OPC UA. |
Valeur limite dépassée | S'applique aux alarmes dont la catégorie d'événement est Niveau, Écart ou Fréquence de modification. Lorsque la valeur d'un point d'entrée dépasse la valeur limite, une alarme est déclenchée. |
Valeur de point 1 | Valeur du paramètre du point 1 associé. |
Valeur de point 2 | Valeur du paramètre du point 2 associé. |
Valeur de point 3 | Valeur du paramètre du point 3 associé. |
Valeur de point 4 | Valeur du paramètre du point 4 associé. |
Nombre d'alarmes | Le nombre de fois où l'état de l'alarme est passé à Sous alarme. Le nombre d'alarmes peut être réinitialisé à partir de la boîte de dialogue Détails de l'alarme , qui est accessible à partir du résumé des alarmes et des événements et de l'Explorateur de l'état des alarmes . |
Classe d'alarme | Une chaîne de classification associée à une alarme quand elle est définie. La classe d'alarme fournit une chaîne définie par l'utilisateur qui peut servir au filtrage et au tri des alarmes. |
Catégorie de l'événement | La catégorie, définie par le serveur d'alarme, à laquelle appartient l'événement : Niveau, discret, écart, événement, système, configuré, fréquence de changement et OPC UA |
Fournir une réponse
: Low
: Medium
: High
: Urgent
: Evénement
: Sous alarme, sans accusé de réception
: Sous alarme, avec accusé de réception
: Sous alarme, sans accusé de réception, supprimé
: Sous alarme, sans accusé de réception, suspendu
: Normal, sans accusé de réception, désactivé
: Normal, sans accusé de réception
: Normal, sans accusé de réception, supprimé
: Normal, sans accusé de réception, suspendu
: Normale, Sans accusé de réception, Hors champ
: Actif, défaillant
: Normal, défaillant
: Normal, supprimé
: Actif
: Normal
: Actif, supprimé
: Normal, désactivé