Suspendre des alarmes
Le report d'une alarme la supprime temporairement. Lors de la suspension d'une alarme, l'opérateur spécifie la durée pendant laquelle l'alarme doit rester suspendue. L'alarme est automatiquement rétablie lorsque cette durée s'est écoulée.
CONSEIL:
La suspension est prise en charge dans la version 21 et les versions ultérieures de
Logix Designer
.Une alarme suspendue est affichée à la fois dans le résumé des alarmes et des événements et dans l'explorateur de l'état des alarmes. En revanche, une alarme reportée n'est pas affichée dans la bannière d'alarmes et d'événements.
Désactivez une alarme au lieu de la suspendre si vous souhaitez totalement désactiver la logique de détection des alarmes pour la source d'alarme et empêcher l'alarme d'être détectée.
La possibilité de suspendre ou d'annuler la suspension d'une alarme est contrôlée par
FactoryTalk Security
.Pour suspendre ou rétablir des alarmes dans une application ou une zone, vous devez disposer des autorisations de sécurité suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Lecture
- Commun > Répertorier les enfants
- Fonction d'alarme > Suspendre
Pour suspendre une alarme
- Dans la liste d'événements, exécutez l'une des actions suivantes :
- Sélectionnez l'alarme que vous souhaitez suspendre et cliquez sur le boutonSuspendre l'alarme sélectionnée
de la barre d'outils. - Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'alarme que vous souhaitez suspendre, puis cliquez surSuspendre.
- La boîte de dialogueSuspendre l'alarmes'affiche.
- (facultatif) Dans le champDurée de suspension, saisissez le nombre de minutes pendant lesquelles l'alarme sera suspendue.
- (facultatif) Dans le champCommentaire, indiquez la raison pour laquelle l'alarme est suspendue.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez surSuspendre.
L'
Explorateur d'état des alarmes
peut également être utilisé pour suspendre des alarmes.Pour suspendre une alarme à l'aide de l'explorateur de l'état des alarmes
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonAfficher l'explorateur d'état des alarmes
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alarme et cliquez sur État des alarmespour ouvrir l'explorateur d'état des alarmes. - Dans la fenêtre de l'Explorateur d'état des alarmes, sélectionnez la ou les alarmes que vous souhaitez suspendre, puis cliquez sur le boutonSuspendre l'alarme sélectionnée
. - Remplissez la boîte de dialogueSuspendre l'alarme, puis cliquez surSuspendre.
Fournir une réponse