Rétablir toutes les alarmes
Si les alarmes qui ont été précédemment suspendues doivent être surveillées à nouveau, vous pouvez annuler la suspension de toutes les alarmes suspendues dans le résumé des alarmes et des événements ou annuler la suspension d'alarmes spécifiques dans l'explorateur de l'état des alarmes.
La possibilité de suspendre ou d'annuler la suspension d'une alarme est contrôlée par
FactoryTalk Security
.Pour suspendre ou rétablir des alarmes dans une application ou une zone, vous devez disposer des autorisations de sécurité suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Lecture
- Commun > Répertorier les enfants
- Fonction d'alarme > Suspendre
Pour rétablir des alarmes
- Dans la liste d'événements, exécutez l'une des actions suivantes :
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonAnnuler la suspension de toutes les alarmes
. - Faites un clic droit sur la liste des événements et sélectionnezAnnuler la suspension de tout.
- La boîte de dialogueAnnuler la suspension de toutes les alarmess'affiche. La boîte de dialogue ne s'affiche pas s'il n'y a pas d'alarmes suspendues dans la liste d'abonnement.
- (facultatif) Dans la zone de texteCommentaire, saisissez un commentaire sur l'opération d'annulation de suspension à stocker avec l'alarme et à journaliser dans le champ UserComment de la base de données des alarmes.
- Lorsque vous avez terminé, cliquez surAnnuler la suspension de tout.
L'
Explorateur d'état des alarmes
peut également être utilisé pour annuler la suspension des alarmes.Pour annuler la suspension des alarmes à l'aide de l'explorateur de l'état des alarmes
- Dans la barre d'outils, cliquez sur le boutonAfficher l'explorateur d'état des alarmes
ou cliquez avec le bouton droit de la souris sur une alarme et cliquez sur État des alarmespour ouvrir l'explorateur d'état des alarmes. - Dans la fenêtre de l'Explorateur d'état des alarmes, sélectionnez la ou les alarmes dont la suspension doit être annulée, puis cliquez sur le boutonRétablir l'alarme sélectionnée
. - Remplissez la boîte de dialogueSuspendre l'alarme, puis cliquez surSuspendre.
Fournir une réponse